This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:采用两相可堆叠方式的斜坡

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053189/tpsm41625-rramp-in-two-phase-stackable

器件型号:TPSM41625

大家好、

我的设计是 Vin = 12V、Vout = 0.9V、Iout = 40A、Fsw = 400kHz。

我正在考虑使用78.7kΩ Ω 的斜坡常数、但我应该将其安装在每个模块的斜坡端子上吗?

还是应该像2X EVM 那样将其连接到电阻(39.2kΩ Ω)的一半?

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议在两相配置中将斜坡电阻器连接到每个 TPSM41625器件的引脚。 这将确保每个器件得到适当补偿、并确保在堆叠配置中实现最佳电流共享性能。 如果您选择78.7千欧斜坡选择、则 TPSM41625的另一个选项是将每个器件的 RAMP_SEL 引脚(引脚33)短接至 AGND、从而将78.7千欧电阻器连接至模块封装本身所装的 RAMP 引脚。

    根据每个相位的输出电容、78.7k Ω 的斜坡选择将非常适合您在上面所述的应用。 请参阅数据表中的表7-3以确定每相所需的输出电容。 请随时获取多相 TPSM41625应用所需的任何进一步指导。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我想将斜坡电阻器设置为外部电阻器、以便稍后可以对其进行调节。
    所连接的是2XEVM 的电路。
    在 R32和 R39上安装78.7kΩ Ω 并打开 R38是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林您好、

    很遗憾、我无法加载您附加的图像。 如果 R32和 R39连接到每个 TPSM41625器件上的引脚32、则正确在每个封装中安装78.7k Ω。 如果 R38连接到引脚33、则请保持断开状态。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    很抱歉、附件是我尝试发送的数字。
    感谢你的建议。
    我设计在每个斜坡端子上放置一个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林您好、  

    对于任何混淆、我都很抱歉、我强烈建议将 R39安装一个78.7k Ω 电阻器、 并且与 R30、R31和 R32位于不同的网络上。 当两个采用堆叠(两相)配置的器件都有自己的斜坡电阻器时,这有助于使用此器件最大程度地减少相间的电流不平衡。 因此、我建议两个器件的斜坡引脚采用单独的网络名称(即未在布局/原理图上连接)。 这也可以通过不加载 R38并使用78.7k Ω(或其他所需的斜坡电阻器)填充 R39来实现。

    此致、

    Alec Biesterfeld