This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5405:VSENSE 和补偿引脚设计指南。

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5405, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054387/tps5405-vsense-and-compensation-pin-design-guidance

器件型号:TPS5405
主题中讨论的其他器件: TPS54335A

对于使用 TPS5405降压转换器的设计、我有两个问题。 我的设计是12V 输入、5V 输出。 0.5-1A 电流输出。

1)
在 TPS5405的数据表中、引脚5 (VSENSE)显示在一个应用图中、用于直接连接到 VOUT。


但是、我发现了一个与同一芯片(TPS5405)不同的应用图、其中引脚5 (VSENSE)通过电阻分压器连接到 VOUT

因此、我想知道引脚5和 VOUT 之间是否需要该电阻分压器

https://www.ti.com/lit/df/tidrfx4/tidrfx4.pdf?ts=1637012592808&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS5405

我在 TPS5405 TI 网页上的"参考设计"下找到了上述原理图


2)
我还想了解如何设置引脚6 (补偿)的电阻器和电容器值

我看不到数据表中列出的有关如何选择这些值的任何指导。

-Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    1.两者都是合理的。 DS 中的 sch 是可以的、因为这是一个固定的5V 输出并且可以节省 BOM。 另一个对我来说也很好,因为您可能需要测量波特图,并且可以将该输出电压5V 作为基准电压。

    对于补偿器件、您可以参考 TPS54335A DS 进行此计算。

    我是否可以向您了解为什么您需要该器件的12V 输入电压?  

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    感谢您的回答、这对您有所帮助。

    此器件目前已有库存、而其他许多器件则没有库存。  TPS5405还满足我的电流和电压输出要求。  这就是我选择该器件的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    明白了。  

    我将首先结束此案例、如果您有任何其他问题、请随时告知我们。

    BRS、

    年轻