This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-2:启动期间的 Ucc2813-2

Guru**** 2571295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053937/ucc2813-2-ucc2813-2-during-start-up

器件型号:UCC2813-2
主题中讨论的其他器件:UCC38C43

使用大输出电容时  、是否可以在 UCC2813器件启动期间避免断续电流限制?  使用 UCC38C43器   件、从0V 上升到调节点大约需要12ms。

在我的仿真中、断续操作 会导致 非单调 启动。 可以避免这种情况吗? 例如、通过使用  外部软启动电路来避免内部4ms 限制(仅在初始启动期间)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mike、我今天是 OOO、明天我会给你回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike、 您可以尝试更改补偿网络、以使 COMP 电压在启动期间缓慢上升。 谢谢。