This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122卡在 FPWM 模式下、MODE = GND

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052588/lm5122-lm5122-stuck-in-fpwm-mode-with-mode-gnd

器件型号:LM5122

您好 TI

我在双同步模式下使用两个 LM5122器件。 我现在已经制作了许多原型、并且脉冲跳跃模式正常工作。  

我刚刚构建 了一个新版本、现在我看到了具有高得多的空闲损耗的强制 PWM:70mA、而<10mA

在我的所有设计中、MODE 引脚都接地。  

当 MODE 引脚接地时、LM5122会如何进入 FPWM 模式?  

我已经检查了输出上的任何负载。  

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的主原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚检查、似乎跳过了一些周期... 只是没有那么多。 主设备似乎比从设备跳过更多。 我不确定是什么导致了这种情况!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David,

    感谢您选择我们的器件。 MODE 引脚将定义工作模式,如果 MODE 引脚电压低于1.2V、它将在跳过工作模式下工作。

    正如您所说的、实际上它们处于跳周期模式。 输入电流可能因开关损耗而异。  

    您可以检查输入70mA 和<10mA MOS 开关波形。 这可能是由电感器引起的。 您可以尝试更换10mA 和70mA 电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一答复没有解决我的问题。 两个 PCB 的电感值在10uH 时相同、因此更换电感器不会产生影响。  

    我检查了焊接情况并重新焊接了元件、在 MODE 引脚= 0时、它完全卡在 FPWM 模式下。  

    您能不能再回来提供解释和解决方案?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David,

    感谢您的反馈。

    输出负载是多少? 根据我的理解、它应该是空载的。 右侧?
    10mA 的单位是多少、70mA 的单位是多少? 这些都是分批制造的吗?

    由于电感器具有容差、磁芯也 会烧结磁芯的质量可能不同、因此磁芯损耗不一致。  当然、如果数据一致、我们可以排除电感的影响。

    您能否共享 VDS 波形?

    我想检查它是否由开关引起。 可能是一个开关在振铃峰打开、另一个开关在 振铃谷打开。

    BR Dehuan