This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM340:LM340S-12

Guru**** 2503045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052872/lm340-lm340s-12

器件型号:LM340

LM340S-12的数据表显示压降电压为2V、最大输入为35V。

是否有人可以帮助确认我是否可以将其用于电路输入24V 直流、输出12VDC、最大负载电流0.5A、以及如何计算热/温度上升? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         假设 Vin = 24V、Vout = 12V 且负载电流= 0.5A、裸片上的功耗为6W ((24V - 12V)*0.5A)。 数据表中提供的结至环境热阻 RθJA 将结温(TJ)、环境温度(TA)和功率耗散(PD)关联为 TJ = TA + PD* RθJA。 假设环境温度为25°C、对于这种功率耗散水平、结温 将超过125°C (因为 RθJA  至少 为24°C/W)。 能否降低输入电压? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srikanth、感谢您的回复、我们有固定的24V 电源、无法更改它。 我看到数据表显示最大 PD 为15W、最大 TJ 为125或150 RθJA RθJA C、如果 TJ = TA + PD*2 Ω、则 PD (max)*2 Ω 将高于300 C、这毫无意义、PDmax 过高。

    如果 PCB 布局为 LDO 散热器提供了较大的 Aera 覆铜(顶部和底部)、我能否保持电路(输入电压= 24V、输出电压= 12V 且负载电流= 0.5A)、我的意思是即使 TJ 为高电平、 但是、散热器很快就可以耗散、这起作用了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

           增加铜面积会有所帮助、但只会在一定程度上有所帮助。 数据表的图29和31表明、将铜面积增加到1平方英寸以上不会导致  RθJA μ m 的任何显著改善。 功率耗散需要小于3W、以确保结温不超过125°C (如图30和32所示)。 是否可以安装其他组件来降低输入电压? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth 您好、非常感谢您的澄清、可以修改电路以将12V 电流降低到43mA、然后 PD 大约为0.71W、我认为这是安全的。

    我还有另一个问题、可能与 LDO 无关、但如果您能提供帮助、我们将不胜感激。 如所附图片所示,当24V 输入关断时,C11放电,C10通过 D2充电,如果我不考虑 C11右侧的负载,如何计算 D2的最大正向电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我正在研究这一点、明天结束时我会再回来。  

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、  

    非常感谢!

    此致!

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

             只有当正向偏置(VOUT > VIN)时、才会有正向电流流流过 D2。 这是一个不太可能发生的事件(没有外部偏置 或电池短路情况)、因为它需要 C11保持其充电状态、并且仅需要 C10放电。 即使发生此事件、只要 D2稍微正向偏置、C11也会发送电流为 C10充电。 这一过程将持续到两个电容器放电为止。 在这种情况下、我无法看到正向电流的值较大(它肯定会比1mA 小得多)。 如果输出引脚短接至电池(Vout > Vin)、情况会有所不同。 希望这能有所帮助。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Srikanth,非常感谢!