This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:设计多相隔离升压

Guru**** 2539050 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052637/lm5122-q1-designing-a-multiphase-isolate-boost

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122

我们目前使用两个 LM5122实现了多相升压。 此电路将把9-48V 的输入电压升压至48V。  

这是完全可行的、迄今为止没有任何问题。  

我们的客户要求已更改、我们需要将非隔离设置转换为隔离设置。  

在正确的组件中拨号时出现问题。 我了解所需的设计更改、但不了解反激式变压器。

我无法找到符合我要求的组件。 每个相位将有大约5-6安培的电流。

我发现的是输出电压规格为5或12V 的反激式变压器。 或者、我发现一些具有1:3匝数比、但由于我具有可变输入电压、我不相信这些会起作用、因为这会导致过压。  

转换为隔离式设置时、我是否缺少一些东西? 我想我需要一个比率为1:1的反激式变压器、可以处理电流。

尝试使用 LM5122设计480W 多相隔离电源。 假设每个反激式器件的电流为5A。

有关如何正确地将此设计转换为隔离式设计的提示吗?

反激式变压器/平面变压器的电感也是如此。 现在、该设计具有两个22uH 电感器。 我们转向隔离式配置、变压器的电感是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    反激式变压器在开关关断时传输能量、这与升压转换器相同。

    但500W 反激式变压器的设计将是一项巨大的挑战。 我建议您 使用两级转换器设计。

    第一个是保持升压,并添加一个用于 隔离的第二级。 例如全桥转换器。

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dehuan。 做了更多的研究、似乎反激式设计不符合我的要求。 两级是否由我的输入电压要求驱动?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mantwh、

    该应用反激是一个非常大的挑战。

    是的、两级是由输入电压引起的。  该电压范围相对较宽、一级将带来巨大的设计挑战。

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、最后一个问题。 lm5122是否可用于推挽配置以提供单级解决方案。 假设为单相。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mantwh、

    因为输入电压范围,单级推挽不适合此应用。  

    BR Dehuan。