主题中讨论的其他器件:LM5122
我们目前使用两个 LM5122实现了多相升压。 此电路将把9-48V 的输入电压升压至48V。
这是完全可行的、迄今为止没有任何问题。
我们的客户要求已更改、我们需要将非隔离设置转换为隔离设置。
在正确的组件中拨号时出现问题。 我了解所需的设计更改、但不了解反激式变压器。
我无法找到符合我要求的组件。 每个相位将有大约5-6安培的电流。
我发现的是输出电压规格为5或12V 的反激式变压器。 或者、我发现一些具有1:3匝数比、但由于我具有可变输入电压、我不相信这些会起作用、因为这会导致过压。
转换为隔离式设置时、我是否缺少一些东西? 我想我需要一个比率为1:1的反激式变压器、可以处理电流。
尝试使用 LM5122设计480W 多相隔离电源。 假设每个反激式器件的电流为5A。
有关如何正确地将此设计转换为隔离式设计的提示吗?
反激式变压器/平面变压器的电感也是如此。 现在、该设计具有两个22uH 电感器。 我们转向隔离式配置、变压器的电感是否相同?