This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:在 Fsw=2MHz、Vin=12V 和 Vout=5V 时、您是否有效率与负载电流之间的关系图?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630, LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052038/lmr23630-do-you-have-any-graph-of-efficiency-vs-load-current-when-fsw-2mhz-vin-12v-and-vout-5v

器件型号:LMR23630
主题中讨论的其他器件: LMR23625

大家好、

我的一位客户正在考虑将 LMR23630用于他们的新产品。

他们想要查看 当 fsw=2MHz、Vin=12V 和 Vout=5V 时效率与负载电流间的关系图?

在这些条件下、您是否有效率图?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以参考 LMR23625 2.1Mhz 效率曲线、两者在2.1Mhz 下运行时将相似。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了。

    我让客户参考这些图。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。