This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022EVM-034:在负载电流高于0.6A 时启用问题

Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054377/tps61022evm-034-enable-issue-when-the-load-current-is-above-0-6amp

器件型号:TPS61022EVM-034
主题中讨论的其他器件:TPS61022

您好!

当负载电流超过0.6A 时、我无法启用直流/直流。 我使用 RIGOL 直流负载?

REG、

Kawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kawa、

    TPS61022在输出电压达到0.4V 之前将启动强度限制在700mA 左右。 当它斜升至比它高0.4V 时、它能够驱动1 Ω 负载。 请勿在启用 TPS61022之前加载。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以查看数据表7.3.2以了解详细说明。 谢谢!