This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:Flt 引脚降至"L"

Guru**** 2535710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054255/tps2660-flt-pin-falls-to-l

器件型号:TPS2660

CH1 (黄色)=VIN (24V)纹波电压

CH2 (绿色)=FLT

我使用的是 TPS26601设计计算器。

 -输入=24V

 -ILIM=2.17A

 t (dVdt)=5.28ms

如果输入的纹波电压约为150mV、

它将下降到 FLT ="L"。

当它大约为50mV 时、不会发生。

它是由 V (FWDTH)引起的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    正确。 这是由于反向电流保护。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你