This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:输入三相全波整流。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC2817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052830/ucc28070-input-three-phase-full-wave-rectification

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCC2817

大家好、

是否可以使用 UCC28070进行三相全波整流?
如果是、我应该为 VINAC 输入一个固定电压吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    这可以使用三个隔离式 UCC28970控制器来完成、每个相位一个。  每个相位都需要自己的全波整流器。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢你的答复。

    我的客户正在考虑 以下配置。
    他们可以使用 UCC28070吗?


    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    这不是三个隔离式整流器、因此不起作用。  您需要在 R 和 S 之间建立一个桥才能进入一个 UCC28070升压状态、在 S 和 T 之间建立第二个桥来进入第二个 UCC28070、在 T 和 S 之间建立第三个桥

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢你的答复。
    您能告诉我会出现什么问题吗?

    我的客户 只是想提高整流电压。
    在这种情况下、它们是否可以将 UCC28070用于三个隔离式整流器? 它可以为 VINAC 输入什么?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo-San、

    我相信、按照您展示的使用  UCC28070的方式连接三个相 位会 导致较大的直流失调电压。   遗憾 的是、我们没有在三相应用中使用 UCC28070的任何参考设计。

    我了解 到、UCC2817和 UCC2854系列 PFC 控制器等产品已用于整流三相电源(6二极管整流器)并在桥的直流侧使用 PFC 控制器的解决方案、与您所示类似。  这是我们的 PFC 控制器的一种常见用途、因此我没有任何示例可供您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ray-San、

    感谢你的答复。

    如果您的评论中所述的直流失调电压没有问题、它是否可用于 三相全波整流
    在本例中、您知道如何处理 ACIN?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo-San、

    很抱歉、我无法为您提供确切答案、因为我们在 设计用于单相运行的 PFC、适用于三相系统方面没有参考设计或经验。  我知道客户已经尝试过这种方法、但我没有证据证明解决方案有效、我们也没有自己开发解决方案、因此我无法绝对确定如何解决此问题。

    我将向您介绍一个较旧的 E2E 主题、该主题介绍了一个客户的方法、由于 UCC28070的同步功能、这种方法似乎是可行的。  这是我目前能提供的最好的。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769760/ucc28070-3-phases-pfc-based-on-ucc28070?keyMatch=THREE+PHASE+PFC

    此致、

    射线