This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:充电电流功能细节

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054023/bq27z746-charging-current-function-specifics

器件型号:BQ27Z746

1.计算1%或0.1%的单位是多少?

2.如果 FullChargeCapacity()大于 DesignCapacity(),充电电流将是多少?  它是否可以超过100%?

3、它有最小的限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您能否澄清您谈论的参数?

    1:您是否正在讨论由于 FCC/设计电容器分辨率而导致的性能下降?

    2:如果已设置上限、我需要咨询 FW 团队。

    3:我还需要检查是否存在最小的电量监测计、以便在 FCC 非常低且充电电流显著降低时、能够为降级提供容限。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wyatt、  

    是的、很抱歉不清楚。  

    关于#1。 是的、 这会降低步骤1%还是0.1%? 我的客户不清楚描述。  

    关于#2。 他们想要的是100%上限、不超过。  当他们设计电池时、他们始终具有电池的抽头/最小规格、通常他们会为设计容量设置最小规格、因此可以使用最小值作为其单速率

    此致、  

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    此计算的单位为1%

    2.此值上限为100%,因此充电电流为 建议温度充电:当前药品  x 100%。

    它确实有一个最小限制。 最小充电电流为预充电电流(DF 参数)。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢、

    杰克逊