This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:Webench 中的设计不正确

Guru**** 2511765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LMR50410, LMR36510, LM25085A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054402/lm25085-incorrect-design-in-webench

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件: LMR50410LMR36510

您好!

我是 Webench 的忠实粉丝、并已将其用于许多 SMPS 设计。 但是、我最新的设计利用 LM25085似乎存在一些问题。

将输入电压设置为15 - 36V、将输出电压设置为13.5V @ 1.2A 可实现附加设计。

 

注意:Rfb1为1.02k Ω、Rfb2为10k Ω、Radj 为732 Ω。

我根据 Webench 设计构建了该模块、输出电压和电流限制不正确。 数据表提供了与我构建的内容相匹配的 Vout 和 ICL 公式。

设计/所需的输出电压为13.5V、实际电压为9.7V。

设计/所需的 ICL 为1.2A、实际值为2.9A。

 

此致、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    请使用 LM25085快速入门计算器来验证您的设计: https://www.ti.com/tool/LM25085-5085QUICK-CALC。 设计是否根据输出电容 ESR 产生的纹波稳定运行? 我看到 FB 分压器设置为13.5V 输出(基于1.25V FB 电压)。 10mΩ、电流限值被设定为2.92A 峰值(= 40uA*μ 732Ω μ V/μ s)、大多数类似于(1)提供了相对于满负载电流额定值的一些裕度、以及(2)以适应电感纹波电流、负载瞬态等

    请注意、我们的转换器(具有集成 FET)可为该~1A 应用提供更小的解决方案尺寸和更简单的设计。 以 LMR50410 36V、1A 转换器为例。 或者对于较高的输入电压额定值、请考虑使用 LMR36510 65V、1A 转换器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到我的问题是、我使用的是 LM25085A、我没有意识到它是具有不同基准电压的不同器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Andras。 是的、"A"版本具有0.9V FB 阈值。