主题中讨论的其他器件: LMR50410、 LMR36510、
您好!
我是 Webench 的忠实粉丝、并已将其用于许多 SMPS 设计。 但是、我最新的设计利用 LM25085似乎存在一些问题。
将输入电压设置为15 - 36V、将输出电压设置为13.5V @ 1.2A 可实现附加设计。
注意:Rfb1为1.02k Ω、Rfb2为10k Ω、Radj 为732 Ω。
我根据 Webench 设计构建了该模块、输出电压和电流限制不正确。 数据表提供了与我构建的内容相匹配的 Vout 和 ICL 公式。
设计/所需的输出电压为13.5V、实际电压为9.7V。
设计/所需的 ICL 为1.2A、实际值为2.9A。
此致、
安德拉斯