请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 您好!
我们需要从外部源为 LDOIN 供电。 但是、我们的 DCDC 解决方案可根据环境温度提供5.5V 至6.5V 的电压。 由于 LDOIN 也可耐受8V 电压、我想提出一个问题、即是否可以将额定电压5.9V 至6.1V 的范围扩展。 如果是、可能会是什么。
谢谢、BR
Christian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们需要从外部源为 LDOIN 供电。 但是、我们的 DCDC 解决方案可根据环境温度提供5.5V 至6.5V 的电压。 由于 LDOIN 也可耐受8V 电压、我想提出一个问题、即是否可以将额定电压5.9V 至6.1V 的范围扩展。 如果是、可能会是什么。
谢谢、BR
Christian
这看起来像是意外地发布了两次。 答复见: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054350/bq79616-q1-voltage-range-of-ldoin