This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:LDOIN 的电压范围

Guru**** 2610645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054350/bq79616-q1-voltage-range-of-ldoin

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

我们需要从外部源为 LDOIN 供电。 但是、我们的直流/直流解决方案可根据环境温度提供5.7V 至6.4V 的电压。 由于 LDOIN 也可耐受8V 电压(对于 OTP)、我想提出一个问题、即是否可以将额定电压5.9V 至6.1V 的范围扩展。 如果是、可能会是什么?

谢谢、BR

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    我们没有计划放松 LDOIN 的输入电压。 该电压直接影响器件精度。 除此之外、我们不希望接近8V OTP 编程电压。 总体而言、我认为您需要探索精度更高的直流/直流解决方案、或坚持使用默认推荐的 LDO 电路。