This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521815:具有 Zynq 7010的 TPS6521815

Guru**** 2508835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815, TIDA-00478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053978/tps6521815-tps6521815-with-zynq-7010

器件型号:TPS6521815
主题中讨论的其他器件: TIDA-00478

TIDA-00478使用 TPS6521815为 Zynq 7010供电。 在我们的系统中、DDR3 RAM 与 Zynq 7020搭配使用。 您建议为 DDR3生成0.75V 基准电压的方法是什么?

谢谢、

兆雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhaohong、

    感谢您在 E2E 上发布此问题! 我将检查 TIDA-00478并在接下来的24-48小时内提供更新。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Zhaohong、

    我建议将 TPS51200 看作一个 DDR3电源解决方案来提供端接电压。 您还可以在以下链接的电源管理指南中找到其他选项。  

    电源管理指南: 链接

    谢谢、

    Brenda