This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:HDMI 5V 电源的电流限制设置

Guru**** 2516190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054112/tps22950-current-limit-setting-for-an-hdmi-5v-source

器件型号:TPS22950

我在使用数据表中的 RILIM 公式时遇到困难:

ILIM = 1.18k×Ω(RILIM)-1.072

数据表中最接近的示例是 RILIM = 19.2kΩ Ω、这是典型值为50mA 的限值。

我可能需要 100mA 的典型限值。  HDMI 源 规格 最小为55mA、最大为500mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olan、

    请参阅以下使用0.1A 作为 ILIM 的计算结果。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Kalin。

    在 Excel 中、我使用的是:

    =(1.8/0.1)^(-1.072)

    但我应该一直在使用:

    =(1.8/0.1)^(1/1.072)