This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62901:在我的客户#39;s 条件下、使能引脚上的电压为5V

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62901
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054175/tps62901-5v-on-enable-pin-under-my-customer-s-condition

器件型号:TPS62901

您好!

当 TPS62901上的 VIN=3.3V、VOUT=1.0V 时、我的客户使用5V 电压控制"EN 引脚"。

在上述情况下、他在使能引脚上使用5V 输入是否有任何问题?

 

此外、当 VIN=VOUT=0V (无电源)时、他可以使用5V 电压控制"EN 引脚"。

在上述情况下、他在使能引脚上使用5V 输入是否有任何问题?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    [引用 userid="9465" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054175/tps62901-5v-on-enable-pin-under-my-customer-s-condition "]

    当 TPS62901上的 VIN=3.3V、VOUT=1.0V 时、我的客户使用5V 电压控制"EN 引脚"。

    在上述情况下、他在使能引脚上使用5V 输入是否有任何问题?

    [/报价]

    在 EN 引脚上使用5V 电压没有问题。 与某些旧器件一样、该器件没有相对于 VIN 的绝对最大额定电压。

    [引用 userid="9465" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054175/tps62901-5v-on-enable-pin-under-my-customer-s-condition "]

    此外、当 VIN=VOUT=0V (无电源)时、他可以使用5V 电压控制"EN 引脚"。

    在上述情况下、他在使能引脚上使用5V 输入是否有任何问题?

    [/报价]

    无论存在 VIN 或 VOUT、都可以使用 EN 引脚电压、因为 EN 上的绝对最大电压不是相对于 VIN 的。 请注意、当 VIN < 2.8V 时、由于 VIN UVLO、器件将保持禁用状态。

    谢谢、

    模块