This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:查找 EVM 的源代码:TPS546D24AEVM-2PH

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054383/tps546d24a-looking-for-the-source-codes-of-evm-tps546d24aevm-2ph

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO

您有一个名为 TPS546D24AEVM-2PH 的评估板、我在线购买了该评估板。

如何获取此设计的源代码?

请提供此 EVM 源代码的链接:

此致、

Abdus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546D24A 不需要任何源代码或支持用户可编程源代码更新。  唯一的用户可编程值是 PMBus 命令值。  

    TPS546D24AEVM-2PH 评估模块中 TPS546D24A 器件的所有初始编程均通过 PCB 上组装的 MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADRSEL 电阻进行。

    要通过 PMBus 连接 TPS546D24A、请下载 TI 的 Fusion Power Designer 软件并使用 USB 转 GPIO 适配器。

    Fusion Digital Power 设计器 

    USB 转 GPIO 适配器

    如果您正在寻找默认 PMBus 设置、请使用 Fusion Digital Power Designer 的离线版本从头开始创建新项目、并从可用器件的下拉菜单中选择 TPS546D24A 两相设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到离线版本的 Fusion Power Designer?

    如果  可能、请将我作为附件发送到 abdus.sattar@idealpower.com。

    此致、

    Abdus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我无法将其作为附件发送、您需要访问我提供的链接并下载 Fusion Digital Power Designer 软件。  安装包括在线(连接到 TI PMBus 器件时使用)和离线(未连接到 PMBus 器件时使用)。

    默认情况下、安装软件会设置显示 TI 标识的桌面图标、并在应用菜单的德州仪器下创建条目。

    https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER