This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:开关节点抖动双模分布

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053671/tps546c20a-switch-node-jitter-bimodal-distribution

器件型号:TPS546C20A

大家好、我在使用 TPS546C20A 的多个设计中寻找有关抖动相关问题的建议。 我的开关节点抖动不仅过高、而且表现为双模分布模式、就像稳压器在2个占空比之间变化一样。 输出纹波、稳压和瞬态看起来不错。 效率也很高。 我的所有板上都发生了这种奇怪的抖动现象。

我已经尝试将环路带宽减小到1/10 fsw、抖动 pk-pk 略有减少、但双模分布模式仍然存在。 我还尝试尽可能多地增加输入电容(~1mF)、并将9V 电池用作最干净的直流输入源、但没有效果。 知道了 输入前馈特性后、 如果给定更高的输入、抖动 pk-pk 也会降低、但开关节点抖动仍然存在双模分布。 我在这里是否遗漏了什么?  

  • 标称输入电压:7V
  • 开关频率:300kHz
  • 输出电压(在单独的设计中存在相同的问题):3.3V、1.2V、1.0V、1.05V、1.35V
  • 目标环路带宽:~60kHz (需要更高的穿越频率以满足瞬态负载要求)

无负载

 


5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会介意分享原理图和布局以便我们进行审阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoya IDE、您好、感谢您的帮助。 我可以通过电子邮件直接与您联系以了解这一点吗? 我已在 E2E 上向您发送朋友请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请随时通过电子邮件直接与我联系。