尊敬的 Sirs:
该器件 LM2642存在一些奇怪的情况。 我们根据数据表中提供的设计完成了自己的设计、并根据电感器、电容和环路补偿电路的标称值计算进行了一些修改。 我们的设计如下:
我们的工作:
在电路板的输入端、我们连接了具有稳定输出和稳定能力的电源、以设置输出功率。 在电路板的3.3V 输出端(第二个输出)、负载由具有适当标称功率(大约1、57A)的2.1 Ω 串行和并联电阻器组成。 5V 输出(第一个输出)断开(参见下面的案例2)、不消耗任何功率。
案例1:
我们希望看到的内容:
当我们使用(1.57 * 3.3)= 5.18W 的电源为方案供电时、输入电流大约为0.23A (负载为0.215A、效率为几十 mA)。
我们实际看到的是:

我们测量3.3V 负载1.33A 上的实际电流、因此得出的功率(1.33 * 3.3)= 4.39W。给定的输入电压等于24.1V (实际测量) 输入电流为0.21A、因此电源消耗的功率 实际上为 5.06W。等于效率约为87%。 我预计效率约为93-94%。 我的期望是否过于乐观?
案例2:
输入电源足够小、能够支持此类负载电流。
我们希望看到的内容:
器件应进入 ULVO (输入欠压锁定)并尝试关闭外部晶体管、以使输入电压上升到足以返回正常模式。
我们实际看到的是:
输出二极管处的电压:

其他规模:
e2e.ti.com/.../video_5F00_2021_2D00_11_2D00_08_5F00_14_2D00_46_2D00_49.mp4
和电压输入(蓝色)和 Vlin (黄色):
输入电压低于5V、电流限制为约0.7A
我们现在测试3.3V 输出、因为器件的第一个输出(5V)已损坏。 目前、在相同情况下、我们有三个 LM2642器件的第一个输出中断: 当电源输入变为低电平(或负载变为足够高)时、ULVO 模式会持续一段时间(大约30s - 2m)、然后在该输出端一直为0V、这不取决于输入端的功率大小。
案例2的问题是:1) ULVO 模式下的输入电压(低于5V)是否正常? 2) 2)为什么在经过一段时间的 ULVO 模式后第一个输出失败?
谢谢!