请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV755P 您好!
当 TLV75525P 上的 VIN=3.3V、VOUT=2.5V 时、我的客户使用5V 线路控制"EN 引脚"。
在上述情况下、他在使能引脚上使用5V 输入是否有任何问题?
此外、当 VIN=VOUT=0V (无电源)时、他可以使用5V 来控制"EN 引脚"。
在上述情况下、他在使能引脚上使用5V 输入是否有任何问题?
请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。