This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS2663:PGTH 在 TPS2663中如何工作?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054363/faq-tps2663-how-does-pgth-function-in-tps2663

器件型号:TPS2663

PGTH 在 TPS2663中如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、PGTH 用于监控输出电压电平、以便可以将 PGOOD 信号置为有效以控制下游负载。  

    在 TPS2663中、PGTH 还用于在 PGTH 电压高于 PGTH 阈值时实现快速瞬态恢复。

    • 如果输入端发生瞬变、当 PGTH 连接到 GND 时、器件将始终通过 dVdT 控制为输出端加电。  
    • 如果输入端发生瞬变,则如果 PGTH 引脚连接到 OUT 上的电阻分压器,且 PGTH 电压高于 VPGTH 则器  件将在没有 dVdT 控制的情况下立即为输出端加电。 这为输出电容器/负载提供了快速瞬态恢复。  PGOOD 引脚与快速瞬态恢复配合使用、可为输出电容器快速充电。

    当不需要 PGOOD 信号时、 PGTH 需要连接到 GND。