This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS2662:是否可以将 RTN 连接到 GND?

Guru**** 2811455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054355/faq-tps2662-can-i-connect-rtn-to-gnd

器件型号:TPS2662

是否可以将 RTN 连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是... 在不需要反向输入极性保护的设计中、可以将 RTN、GND 和 PowerPAD 连接在一起。 在这些设计中、 电子保险丝的 PowerPAD 可连接到 PCB 接地层 、以增强热性能。

    注意:如果您的系统需要 反极性保护功能、"请勿将 RTN 连接到 GND"