This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:Vf 导致的 HO 和 LO 差异?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054154/ucc27201a-ho-and-lo-difference-due-to-vf

器件型号:UCC27201A

大家好、

我观察 LO 和 HO 电平差- LO 10V 和 HO 9V。 我认为这是由于内部自举二极管的正向电压、但数据表中似乎没有压降(图26和27)。 您能否告知为何 LO 和 HO 上存在电压差? 是否有任何其他因素会导致该差异?

这是原理图。 FYI、D61是 DNI (请勿插入)。

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    电压差是由自举二极管导致的。 带有蓝色圆圈的数据表屏幕截图准确地显示了存在差异的原因。 简而言之、LO 被拉至 VDD、而 HO 被拉至自举电压、即 VDD - VF。 如果您想检查、可以测量自举电容器上的自举电压、并查看其是否为预期的 VDD - VF。 您在图26/27中看到没有下降的原因是测试的设置方式。 通常、您不能像这样将 HO 和 LO 同相、因为它不允许自举充电。 我不确定测试是如何设置的、但我想 HS 节点接地、VDD 被施加到 HB 引脚。 希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这很有帮助。 感谢您的明确回答。

    我可以再问一个问题吗?  在正常运行期间、我应该考虑 V_FI、而不是 V_F 正确吗?

    那么、在什么操作下、V_F 被考虑在内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    它取决于几个因素、主要取决于所选的组件、而不是操作。 自举电容器充电时、启动往往具有较高的电流消耗。  对所有组件进行充电后、稳态下的电流消耗将更小。  本指南 适用于外部自举、但相关信息应有所帮助。 您有一个相当大的自举电容器、并且没有电阻器、因此您可能更接近高电流情况。 如果您已经有电路板、则可以仅测量自举中的电流、或通过计算 VDD - HO 来估算压降的粗略估算。  

    谢谢、

    Alex M.