This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否需要在 TPS (TPS82150、TPS82140 TPSM8282x)集成电感器模块中添加二级滤波器?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913, TPS62912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054184/do-we-need-to-add-a-second-stage-filter-to-tps-tps82150-tps82140-tpsm8282x-integrated-inductor-modules

主题中讨论的其他器件:TPS62913TPS62912

大家好、

我们在 FPGA 侧使用 TPS 和 TPSM 集成电感器模块(射频产品)。一些电压轨的电流较低、开关频率较低(below1Mhz)。 我们是否需要为这些电源轨添加第二级滤波器? 如果需要、请告诉我这是怎么可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    我们不建议对这些模块使用二级滤波器、因为它在轻负载条件下处于 PSM 模式、这具有更高的输出纹波。 第二级滤波器不起作用、可能会导致振荡。 TPS62912/TPS62913包含第二级 L-C 滤波器补偿选项、可进一步降低输出纹波。 请查看 TPS62912/TPS62913数据表和 Webench。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢  您的宝贵答复