This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:启用内部 LDO 的条件

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053590/ucc256403-conditions-under-which-the-internal-ldo-is-enabled

器件型号:UCC256403

您好!

我想向您询问 UCC256403的内部 LDO。
查看数据表中的方框图、RVCCEn 信号必须输入到 LDO 才能启用内部 LDO。

RVCCEn 启用的条件是什么?
VCC 是否满足 VCCStartSwitching = 10.9V 的条件?

此外、即使向 VCC 施加12V 电压、也可以在启用内部 LDO 的情况下运行器件吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RVCCEn 信号是 LDO 的输入、用于启用内部 LDO。  一旦 VCC 达到10.9V 的 VCCStartSwitching、RVCC 就会被启用。

    LDO 输出电压如下:

    1、LDO 输入电压低于13V 时、输出电压与输入电压相同。

    2. 当 LDO 的输入电压大于13V 时、输出电压将调节为13V

    根据上述条件、可以在 VCC 为12V 时操作 LDO。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我还有一个问题。
    数据表的方框图中介绍了 AVDD。 AVDD 是否由 RVCC 供电?
    还是 AVDD 是完全不同的电压?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AVDD 是与 RVCC 分离的内部电压轨。 这是为内部电路供电的内部电压轨。

    此致

    曼尼甘塔 P