This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:用于替代 TPS549A20的 TPS548A20连接

Guru**** 2386390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS549A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053983/tps548a20-tps548a20-connections-for-replacing-the-tps549a20

器件型号:TPS548A20
主题中讨论的其他器件: TPS549A20

您好!

由于 TPS549A20暂时短缺、客户正在考虑在同一位置使用 TPS548A20、而无需实际布局更改

问题与549A20中的引脚27和28 - PMBus 有关、建议为548A20连接 GND。

-由于这些引脚是针对 PMBus 版本由 ASIC 驱动的、因此 ASIC 是否可以主动下拉 TPS548A20的这些引脚而不是直接 GND 连接?
-如果这些引脚在 Vin 上电后但在启用 TPS548A20进行转换之前被 ASIC 延迟(毫秒)拉低、是否存在问题?

谢谢你
Cosmin P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cosmin、  

    我们的美国团队将对其进行检查、并尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS549A20和 TPS548A20在修整器件之前采用相同的材料。

    引脚27和引脚28是器件的测试和修整接口。
    您可以将 TPS548A20上的引脚27和引脚28视为与 TPS549A20相同。

    如果 TPS548A20上的引脚无法接地、则最好将引脚连接到高电平并从总线断开。 27、28个引脚可以连接到 I2C 总线、但如果您写入与引脚1 RF 相关的地址、器件会 ACK 命令。

    如果引脚27和28不能接地或连接高电平、则引脚27和28悬空是可接受的选择。 引脚28和27基于漏极开路、需要通过外部上拉电阻器来提高通信线路上的电压。 当引脚悬空时、使用适当的电压电平、时序和 PMBus 命令格式驱动引脚27和28的能力非常小。