This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z950:用于 EV2400和 BQ34z950的软件

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053353/bq34z950-software-to-work-with-ev2400-and-bq34z950

器件型号:BQ34Z950
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50EV2400

嗨、大家好。 我已经在使用 IC bq40z50的项目中使用 EV2400。 但是、现在我有一个新项目需要与 bq34z950配合使用、因为它可以使用 DQ 协议、而我无法在原始项目中更改该协议。 那么、是否有任何软件能够真正地使用 EV2400来配置 bz34z950并与之通信、即使对于 SMB 也是如此? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    我已向您发送朋友请求。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wyatt Keller、我接受了。 那么、您是否对我的请求有任何看法? 谢谢你。