This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118-Q1:CSD17309Q3 MOSFET 问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, CSD17309Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050427/lm25118-q1-csd17309q3-mosfet-issue

器件型号:LM25118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25118CSD17309Q3

Hallow TI、我对  Webench 的 LM25118Q1mH/NOPB 降压升压电路有一些问题、一切都很好、但 CSD17309Q3 MOSFET 是升压 MOSFET、在短路后、在空间上几乎在30%的电路板中损坏、 我认为 LM25118可以处理它、这意味着我需要在可能的电路中或在什么情况下提供短路保护。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas、您好!

    连接到 CS 和 CSG 的感应电阻器已经提供短路保护、但您还需要在过流保护生效之前、针对设置的最大电流对整个电路进行尺寸测量。 对于该负载、需要设计完整电路。 基于此、还需要处理各种组件中产生的热量并通过 PCB 或其他散热器进行分配。

    因此、您是否检查了 FET 中将产生的热量(损耗)、以及 FET 上有足够的铜面积来散热。

    此致、  

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas、您好!

    在过去 13天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    Stefan