This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:未按预期运行。 负载处于'降压模式'和'升压模式&#39时的压降;完全不工作

Guru**** 2575725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050115/lm25118-not-performing-as-expected-voltage-drops-with-load-in-buck-mode-and-boost-mode-not-working-at-all

器件型号:LM25118

您好!

我们的目标是从12 Vdc 或24 Vdc 的可变输入获得恒定的12 Vdc 输出、经过一些研究后、我们发现该组件 LM25118适合我们的用途。

我们基于 以下 Webench 原理图设计了直流/直流转换器: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/2?VinMin=12&VinMax=24&O1V=12&O1I=2&base_pn=LM25118&AppType=None&Flavor=none&op_TA=30&origin=pf_panel〈_chosen=en-US&optfactor=3&Topology=Buck_Boost&flavor=none&VoltageOption=none

由于缺乏半导体、我们不得不更改一些组件:

我们使用的二极管: SDT20B100D1-13

即 Rsense、24m Ω

我们提供了原理图、以防您想查看是否有任何错误。

 

我们已经执行了多项测试。 在第一个测试中、降压器件的输出为12、6 Vdc、但当输入电压低于12 Vdc 时、升压器件将不工作、输出介于4 Vdc 和8 Vdc 之间。 此外、当 IC 在降压模式下工作并且我们连接了负载时、电压将下降到大约2Vdc。

阅读此论坛后、一些用户建议 Rsense 的路径长度应相似、因此我们焊接了一些导线并再次进行测试。 在这种情况下、输出电压会根据输入电压而变化。  

有什么关于如何继续测试此 IC 的想法?

 感谢您的任何帮助、

Marc BN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    遗憾的是、Webench 项目的链接确实使我进入了一个低通切比雪夫滤波器。

    我假设问题可能与布局有关、也可能与感测电阻的选择有关。
    您能否共享直流/直流转换器部件和所用感应电阻器的布局?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的回答!

    我认为我复制了错误的 webench 项目、这是正确的吗?  https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=81848E92CBFCED0E

    使用的感测电阻是这个: RC1206JR-0724ML (我认为这是错误。 是24m Ω 还是24m Ω?)

    PCB 布局如下:

    此致、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    由于您已经确定感应电阻器似乎很关键、因此让我重点介绍一下。

    您需要放置检测电阻器、该电阻器应测量并感应非常小的信号电平、使其远离 LM25118器件。 此外、二极管 D2的连接处于中间位置、从而在检测电阻器和测量器件 LM25118之间注入额外的噪声。

    因此、为了实现良好的布局、感应电阻器应靠近 LM25518、并具有从 CS 和 CSG 到感应电阻器的专用和独立线路。

    然后、应将其连接到其他组件。

    24m Ω 的电阻器值具有正确的尺寸-因此电阻器值应该正常。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    在过去 13天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    Stefan