This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:新型升压器件

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049684/lm5157-new-boost-device

器件型号:LM5157
主题中讨论的其他器件:LM5122

尊敬的先生:

现在客户想要在新项目中选择一个升压 IC、 您是否帮助检查 我们是否有新的升压 IC 来覆盖它?

要求:

1、从12V 升压到24V、

2.24V/3A 持续电流、24V 峰值电流至8.2A/10s、峰值电流至12A/20ms、峰值电流至16A/2ms

美好的一天!

此致、

插孔

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    LM5157已经是一款非常新的器件。 您还可以将 LM5122视为同步转换器、以降低二极管中的损耗。

    这可能是一个很好的起点: PMP7961参考设计| 德州仪器 TI.com

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    在过去 14天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到解答。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    Stefan