主题中讨论的其他器件:INA849
大家好。 这是我第一次在这个论坛上发帖... 我是一名大学的资深学生、与另外两名学生一起从事一个 Capstone 设计项目、我们的电源有一些困难。 我们的项目是涉及 INA849的麦克风前置放大器。 对内核放大器进行了仿真、并生成了良好的频率响应图和良好的 SNR。 我们接下来要设计幻象电源的驱动器、这是一个48V 电源、它将同时馈入 INA849的输入。 独立的48V 电源似乎很昂贵、违反了我们设计便宜但仍相对高保真前置放大器的原则。 我在网上搜索并了解到、直流/直流升压转换器可将15V (由交流/直流转换器 LD05-23B15R2提供)转换为48V。 我们的目标是使用提供的15V 电压产生用于幻象供电的48V 电压。 我看到有一个快速入门计算器、这非常有用、因为我们只需要将输入输入输入输入到计算器中。 我打算专门从事数字 VLSI 领域的工作、我只对直流/直流转换器使用 PWM 信号来控制开关以提升电压有一个模糊的理解... 以下配置是我和我的员工在一段时间内进行修补的结果:


我的同学生产了环路补偿器件、我负责所有其他器件。 这看起来是正常配置还是错误配置、从而保证爆炸? 从何处可以了解有关如何使用此芯片的更多信息? 此芯片是否甚至是我们的设计所必需的?
很抱歉问了这么多问题... 我们即将进行重要的设计审查、我们花了太多时间来了解什么是前置放大器以及在核心放大器器器件上调试节奏仿真。