This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581-Q1:有关配置外设组件和仿真的问题

Guru**** 1485245 points
Other Parts Discussed in Thread: INA849
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053564/lm51581-q1-question-about-configuring-the-peripheral-components-and-simulation

器件型号:LM51581-Q1
主题中讨论的其他器件:INA849

大家好。 这是我第一次在这个论坛上发帖... 我是一名大学的资深学生、与另外两名学生一起从事一个 Capstone 设计项目、我们的电源有一些困难。 我们的项目是涉及 INA849的麦克风前置放大器。 对内核放大器进行了仿真、并生成了良好的频率响应图和良好的 SNR。 我们接下来要设计幻象电源的驱动器、这是一个48V 电源、它将同时馈入 INA849的输入。 独立的48V 电源似乎很昂贵、违反了我们设计便宜但仍相对高保真前置放大器的原则。 我在网上搜索并了解到、直流/直流升压转换器可将15V (由交流/直流转换器 LD05-23B15R2提供)转换为48V。 我们的目标是使用提供的15V 电压产生用于幻象供电的48V 电压。 我看到有一个快速入门计算器、这非常有用、因为我们只需要将输入输入输入输入到计算器中。 我打算专门从事数字 VLSI 领域的工作、我只对直流/直流转换器使用 PWM 信号来控制开关以提升电压有一个模糊的理解... 以下配置是我和我的员工在一段时间内进行修补的结果:

我的同学生产了环路补偿器件、我负责所有其他器件。 这看起来是正常配置还是错误配置、从而保证爆炸? 从何处可以了解有关如何使用此芯片的更多信息? 此芯片是否甚至是我们的设计所必需的?

很抱歉问了这么多问题... 我们即将进行重要的设计审查、我们花了太多时间来了解什么是前置放大器以及在核心放大器器器件上调试节奏仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhipeng、

    此设计适用于所述的应用。

    在 SMPS 上进行首次设计时需要考虑的一些事项。

    -为所选组件留出足够的裕度(例如,输出侧的电容最好能比输出侧的电容高出30%以上50%)  

    -考虑电感器 I L、Pk 的饱和电流

    -注意布局并检查您的电流环路。 该值应尽可能小。

    为了了解直流/直流转换器(升压拓扑)的基础知识、我推荐这篇文章:

    Topic_3_Lynch.pdf (TI.com)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    非常感谢您对设计的有效性所作的答复、并感谢您推荐的纸张。 裕度是相对于"最小/最大电容器值"的、对吧? 从在线读取典型幻象功率电流消耗列表中、直流/直流转换器可能会消耗最大10mA 的电流、电感器是否会被驱动至饱和状态? 对于电流环路、您认为通过环路的电流应该很小吗?

    我将电路置于虚拟化中、但幽灵仿真无法产生有用的结果... 我们有点卡在这个阶段、因为我们希望在购买器件和构建放大器的物理实现之前、先确保它能够产生合理的输出... 我是在 TI 论坛上发布仿真问题、还是需要去询问 Cadence 人员如何进行仿真?

    再次感谢您的支持。 我将全面阅读这篇论文、并对这一主题有更多的了解。

    此致、

    志鹏范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhipeng、

    电容器的重要额定值是额定电压。 检查电容器上的最大电压并在此处添加裕量。

    电流环路是 PCB 上封闭的区域、由连接到负载的电流路径以及从负载返回的电流路径。

    -这两个阶段都需要完成(开关关闭和开关打开)

    对于 Cadence 虚拟化,我无法提供帮助,因为我不知道这个工具。 请您向 Cadence 寻求帮助。

    此致、

     Stefan