This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3620:集成了反向电池保护?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052636/tps3620-reverse-battery-protection-integrated

器件型号:TPS3620

大家好、团队、

如果电池错误地(=负极连接到 Vbat)连接到 TPS3620、会发生什么情况? Vout 是否也会为负、或者是否集成了保护电路?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    TPS3620未针对负极性/反极性情况进行设置。 我假设如果发生这种情况、电流将流经 ESD 单元并无法预测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    您能否确认受 ESD 二极管保护的 Vbat 引脚? 允许多少电流流经 ESD 二极管?

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    深入了解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、可以通过外部保护解决问题。

    谢谢、最诚挚的问候、Hans