This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:输出端无门脉冲

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054060/uc3842-no-gate-pulse-at-the-output

器件型号:UC3842

大家好、

我是一名学生、试图为我的项目构建 LED 驱动器电路。 我正在尝试逐步为电路加电、以检查是否存在错误。 我有一个包含所有组件的现成 PCB。 我正在尝试查看 UC3842是否正常工作、并提供由我设计的特定频率和电压的输出栅极脉冲。
我通过向 VCC 和 GND 引脚提供电压直接为 IC 供电。 我已连接 RT 和 CT 以生成100kHz 的频率。 我的 IC 工作正常、即一旦我给它加电、我在 Vref 引脚上获得5V 电压、并且 RT-CT 电路也是正确的、在 RT/CT 引脚上得到大约95kHz 的电压。  

当我在 Vcomp 引脚上施加电压时、我无法观察到来自 IC (在引脚6上)的任何输出脉冲。 我认为、为了使 IC 生成输出脉冲或对其进行测试、这些组件就足够了。

我缺少什么吗?

是否应该有更多的组件用于测试 IC 的基本工作?

请提供建议。

我要连接控制 IC 周围的电路。

我有一些与控制环路相关的其他组件、但它们位于原理图上的其他位置。
这些组件是否足以对 IC 进行基本操作测试?

谢谢、

普里扬卡尔·维德旺斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyankar  

    对于 UC3842、您是否已向 CS 引脚施加电压? 在正常操作中、CS 引脚上有一个斜坡信号。  当 Vcomp 大于 VCS 时、输出为高电平。   当 Vcomp 小于 VCS 时、输出为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我没有向 CS 引脚施加任何电压。

    您是否建议我对两个引脚(Vcomp 和 CS 引脚)施加电压、然后检查我是否获得输出脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您将 CS 引脚保持悬空、则 CS 引脚将始终处于高电平。 因此输出将始终为低电平。 您可以将 CS 引脚接地。 输出的占空比将满、以帮助您验证 UC3842输出的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我会尝试这个。