This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:270V 应用

Guru**** 2503135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054022/lm5066i-270v-application

器件型号:LM5066I

大家好、

我们的客户希望 将 LM5066I 用于 270V 应用 、但他将使用 28V 隔离式电源为器件供电。 根据我们的客户、

我过去已将您的热插拔控制器用于28V 和48V 固态电源控制器、但我有一个新的270V 版本请求。 我的问题是、可以通过270V 系统中的隔离式28V 电源来操作 IC。 我担心当 Q1 MOSFET 关闭时、MOSFET 上有270V 电势 、并且芯片将在引脚1 OUT 上处理它。  我可以针对输入电压和电压感测降低270V?   

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您与我们联系。 请分享270V 系统的方框图、其中显示了 LM5066I 和 MOSFET 的位置。 这可能有助于更好地了解客户系统。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    根据我们的客户、  

    原理图与数据表类似、我只是看不到更高电压的影响。 您是否有能够处理270VDC 的芯片?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们 没有  能够处理270 VDC 的热插拔控制器。