This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:如何推导 CDV/dt 计算公式、以及 SR 为何在上电期间保持恒定?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053669/tps1663-how-to-derive-the-cdv-dt-calculate-formula-and-why-sr-maintain-constant-during-power-up

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件:TPS22965

工程师好、

我对  CDV/dt 计算:有一些疑问

公式显示为吹气:

数据表中的应用案例设计要求显示为吹扫:

计算结果为  CDV/dt = 22nF 

问题1:计算22nF?的详细和完整的计算过程是什么

IC 结构图显示为熔断  

问题2:CDV/dt 如何在加电过程中保持固定 dv/dt (压摆率)?(例如:2uA CCS 和25增益部分的功能是什么)

问题3:正如我观察到的、CDV/dt  与负载开关中的 CT 类似、那么这两个参数是否具有相同的功能?

问题4:如何推导 TPS22965的 SR 公式?

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的图片、  数据表中的应用案例设计要求显示为吹扫:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    A1)在启动期间、此器件控制栅极电压、此电压与 dVdT 引脚上的电压成正比

    它使用简单的 i=C*dv/dt 关系

    浪涌= Cout *Vout/tdVdT  (加电结束时 Vout = VIN) => 浪涌= Cout *VIN/tdVdT  --(1)

    tdVdT = 20.8×10^3×VIN×CdVdT  --(2)

    数据表中的公式(2)是通过设计和曲线与结果相适应得出的。

    现在为100uF (Cout)、并将浪涌电 流限制为300mA  

    使用(1)和(2)、我们得到 CdVdT = 16nF =>选择了最接近的22nF 值  

    A2) 在启动期间、栅极作为源极跟随器进行控制、以保持恒定的电压转换率  

    A3)是、负载开关中的 CT 和 电子保险丝中的 CdVdT 功能相似

    A4)这些方程 是通过设计和执行与 实际结果相符的曲线来得出的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、我是 TI 的 Fae NCG、能不能通过电子邮件地址来讨论我对 dv/dt 启动功能非常好奇的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我们并不完全了解内部设计细节。 当然、您可以通过电子邮件联系我、以便进一步讨论。

    此致、Rakesh