This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:关于(表) UCC25640x 设计计算器的变压器模型 Rev4.0.xlsx

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053659/ucc256404-about-sheet-transformer-models-of-ucc25640x-design-calculator-rev4-0-xlsx

器件型号:UCC256404

关于(表) UCC25640x 设计计算器的变压器模型 Rev4.0.xlsx

(表)
在针对集成漏电的功率级增益计算的情况下、有以下说明。
LLK=LP×(1k ^ 2)
LR1 = LP×(1k)

表中的谐振电感值 LR (设计输入和计算)是否应使用上述 LR1? 还是应该使用 LLK?

此致
Oki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oki、

    您需要根据是否要使用集成磁性元件或分立磁性元件在设计计算器中进行选择。  

    请参阅下面的屏幕截图。

    下面选择了离散电感器:计算器自动给出 Lr、LM 值

    下面选择了集成磁体: 计算器会自动给出 LLK、LP 值

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    感谢您的快速回复。
    能够在 UCC25640x 设计计算器修订版4.0中选择 LR 和 LLK 很有帮助。

    此致
    Oki