This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5973:EMC 发射问题

Guru**** 2631755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5973

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053763/tlc5973-emc-emission-problems

器件型号:TLC5973

我们遇到的问题与此帖子中描述的问题完全相同。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957582/tlc5973-about-emc-test

在±12MHz 的倍数处有几个峰值。
即使在没有与 LED 驱动器通信的情况下、所有 LED 也会关闭。 只有一个(稳定的) 5V 电源到 TLC5973就足以产生这种发射。
对于如何解决这些 EMC 问题、是否已经有任何建议?
在下图中、绿线是一条链中包含许多 TLC5973 LED 驱动器(每个驱动器位于单独的 PCB 上)的辐射。 蓝色图仅连接了一个 TLC5973。

我已经尝试了建议的解决方案、在输出信号上添加电容器。
我已经尝试在电力线上插入铁氧体磁珠和 π 型滤波器(Murata Emifil)。
这些尝试都没有产生任何重大影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约斯特、您好!

    这是由内部12MHz GS 时钟引起的一个现有问题、可通过级联多个 IC 来增强该问题。 然后、我们需要找到高频环路路径和天线以减少 辐射。 您可以帮助分享您的原理图和测试环境吗?