This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:BQ25890H

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053314/bq25890h-bq25890h

器件型号:BQ25890H

tQON_RST 值介于15.5s 至23s。之间

多个设备之间的重复时间是否一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    tQON_RST 规范适用于多个器件。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯 片之间的响应时间有什么错误?我并行使用了2个 bq25890hs、可以通过按下按钮同时下拉 QON 引脚。如果两个芯片在 tQON_RST 中未同步、并且错误时间超过300ms。 BAT 电源无法通过 tQON_RST 事件。断电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     每个器件的 tQON_RST 值可能在15.5s 至23s 之间变化。

    谢谢、

    宁。