This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:使用当前可用器件的升级路径

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5947, TLC5951, TLC5952, TLC5954, TLC5955, TLC5958, LP5890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053655/tlc5947-upgrade-path-using-an-currently-available-part

器件型号:TLC5947
主题中讨论的其他器件: TLC5951TLC5952TLC5954TLC5955TLC5958LP5890

我们目前使用的 TLC5947器件具有极长的交货周期。  目前是否还有另一个需要对 PCB 和/或固件进行最低程度重新设计的器件。  不具有灰度输出是可以接受的。  我们还希望向该产品添加 RGB 功能。  使用相同的器件或兼容的器件会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您能否帮助分享 LED 驱动器的系统要求、例如 LED 编号和配置、输出电流、PWM 调光比、首选协议或其他特殊要求? 我们可以推荐其他合适的解决方案。

    TLC5947是一款非常旧的器件、没有其他 P2P 或兼容的解决方案。 最接近的解决方案应该是 TLC5951或 TLC5952。 基于全球 IC 供应挑战、我无法说他们的交货周期比 TLC5947更长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hardy

    我将看到一个22 x 34矩阵、非多路复用单色显示屏。  我们的当前显示为灰度、但这不再是一项要求。  但是、我们正在考虑是否可能使用 RGB (如果具有成本效益)。  我们的电流消耗小于30mA、但可能需要具有更高的顶部。  我们可以 PWM 0至100%、但我们所需的最低 PWM 接近10%。

    谢谢、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    除了前面提到的 TLC5951/2之外、您还可以查看 TLC5958、TLC5955和 TLC5954、它们是48通道器件、与 TLC5947相比、使用的器件数更少。 TLC5958和 TLC5955仍应在 TI.com 中有库存。

    我不确定为什么不能使用多路复用结构、可能是电流能力。 如果可以考虑使用其他高集成度器件、也可以建议使用 LP5890/1。