This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:低电流用例和替代选择

Guru**** 2513755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, LM66200, SM74611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053562/lm66100-low-current-use-case-and-alternative-choices

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: LM66200SM74611

您好! 我计划使用 LM66100来保护电池在连接到 USB 进行充电时不会再次使用。 经过大量搜索后、我发现了该器件、并认为它将是肖特基的完美替代产品、因为它在电池驱动器件时具有更低的正向有源压降。 不过,我有两个问题。  

1) 当我将 SN76411和  LM74610作为解决我的问题的潜在解决方案时、我发现 SN74611的开关输出电压存在问题、并且这两个器件在为其泵电路充电时、其压降会大幅增加。 我希望 LM66100在驱动低电流负载时的周期性泵充电过程中也会出现类似的行为(我的理解是、该器件的工作原理与之前的设计相同)。 但是、我还应该关注 SN74611中的开关电压吗?  

2) 您是否有任何与 LM66100类似的器件? 我一直在所有常见位置(Mouser、DigiKey、Ultralibrarian)搜索其可用性、但所有报告都报告两种变体均缺货。 如果有任何指向类似设计的指针、我将不胜感激、这些指针可用于我的实现。 提前非常感谢!!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    1) 1)我不知道 SN76511、找不到它、您可以链接器件吗? 我们对 LM66100进行了广泛测试、在其建议的工作条件下运行将导致数据表中列出的预期行为。

    2) 2)请看一下我们的新器件:LM66200。  有关非设计和库存问题,请联系 TI 的客户支持中心,他们将提供您所要求的信息。 E2E 旨在帮助您提供所有技术和应用支持。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我诚挚地向 大家道歉、我误解了并打算说 SM74611。 同样非常感谢您的建议(LM66200的器件规格看起来非常好)、但看起来好像 IC 本身在我能找到的任何地方都不可用。 看起来好像只有评估板有货。 此外、我在将问题发布到错误的论坛时也感到很不好、我会按照您的指定将更多库存重定向到客户支持中心。 再次感谢您的观看- Joe