This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375-1:300ms 中断 PoE 保持

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2375-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053662/tps2375-1-300ms-interrupt-poe-hold-up

器件型号:TPS2375-1

我需要在   300ms 电源中断期间保持传入的 IEEE 802.3af PD 电源总线、从而避免 PoE 重新握手。  

理论上、如果我在 PD 中有一个大电容、该电容会缓慢充电至 输入总线电势(48VDC)、 那么 当 PSE 中断 PoE 时、PD 中的大电容会使  TPS2371-1保持运行、直到 PSE 恢复正常。  您是否认为、只要 TPS2375-1输入绝不会降至36V 以下、这实际上可以在没有 PoE 重新握手的情况下正常工作?  

(注意: 大电容充电速率会有一定的限制、但通过 肖特基 二极管放电到 TPS2375-1输入的大电容会尽可能快。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这会起作用。 我建议使用电阻器来强制充电电流、并使用二极管来强制电流方向、如下所示:  

    上面的电路也将其置于输出上、但是输入或输出都可以。  

    另一个需要注意的问题是、在输入或输出端、这样大的电容器将需要一些时间进行充电。 PoE 标准具有有限的浪涌阶段、可限制应为输入大容量电容充电的输入电流。 如果电容器在时间限制结束时未充电、PSE 将关闭电源。 但是、保持电路将缓慢放电、下一个 PoE 握手应剩余一些电荷。 它需要几次尝试、从技术上讲、它不会投诉、但会起作用。 因此、从终端用户的角度来看、初始启动速度可能会较慢。  

    此外、您还可以考虑使用无中断故障转移执行双输入。 这基本上使用了两个 PoE 端口、以确保在其中一个发生故障时、另一个端口无缝接管。 如果   您有兴趣、我们提供博客、培训视频和工作参考设计。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的留言。

    在 PSE 和 PD 之间执行802.3af 典型握手需要多长时间(不考虑保持讨论)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这取决于 PSE、因为它控制协商。 执行更多的操作可能会更安全、如500ms。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师