This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:理想二极管未按预期工作。

Guru**** 2537260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053913/lm66100-ideal-diode-not-operating-as-expected

器件型号:LM66100

我的 VIN 引脚为3.0V、CE 引脚为3.3V、但该器件仍处于启用状态。

有人知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    您认为器件仍处于"已启用"状态是什么意思? 您获得了什么测量结果?

    在这种情况下、LM66100是理想的二极管、而不是开关。 即使器件处于禁用状态、也会产生输出电压、因为存在一条通过体二极管的路径。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalin、

    数据表中的值。

    芯片使能通过比较 CE 引脚电压和输入电压来工作。 引脚电压较高时的电流
    电压比 VIN 高80mV 时、器件被禁用、MOSFET 关闭。 当 CE 引脚电压低于 VIN by 时
    250mV 时、MOSFET 导通。 LM66100还具有可保护的反极性保护(RPP)
    接线错误的输入、例如电池反向。

    电路的一个片段。

    红色 LED 始终亮起、如果禁用器件、则不应亮起、因为没有足够的电流来驱动 LED。

    此致、

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    请参阅数据表图11中的下图、了解预期的输出电压。

    这意味着禁用器件时的 Vout 应为3.0V - VF。 这仍然可以驱动您的 LED。 该器件是理想二极管、而不是开关。 它旨在用于双 ORing 配置或用作二极管。

    如果您需要一个可用作开关而非二极管的反向电流保护器件、您可以查看我们的以下负载开关产品系列并按反向电流保护功能进行分类。

    负载开关产品页面

    此致、

    Kalin Burnside