我的 VIN 引脚为3.0V、CE 引脚为3.3V、但该器件仍处于启用状态。
有人知道原因吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kalin、
数据表中的值。
芯片使能通过比较 CE 引脚电压和输入电压来工作。 引脚电压较高时的电流
电压比 VIN 高80mV 时、器件被禁用、MOSFET 关闭。 当 CE 引脚电压低于 VIN by 时
250mV 时、MOSFET 导通。 LM66100还具有可保护的反极性保护(RPP)
接线错误的输入、例如电池反向。
电路的一个片段。
红色 LED 始终亮起、如果禁用器件、则不应亮起、因为没有足够的电流来驱动 LED。
此致、
Rick
您好 Rick、
请参阅数据表图11中的下图、了解预期的输出电压。

这意味着禁用器件时的 Vout 应为3.0V - VF。 这仍然可以驱动您的 LED。 该器件是理想二极管、而不是开关。 它旨在用于双 ORing 配置或用作二极管。
如果您需要一个可用作开关而非二极管的反向电流保护器件、您可以查看我们的以下负载开关产品系列并按反向电流保护功能进行分类。
此致、
Kalin Burnside