This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:允许的最大回流焊数

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052565/tpsm846c23-maximum-number-of-reflow-allowed

器件型号:TPSM846C23

大家好、团队、

您能告诉我 TPSM846C23允许的最大回流焊数吗?

如果您还能告诉我在哪里可以找到有关电源模块产品的信息、我将不胜感激。 有些器件的数据表中包含信息、但有些器件的数据表中不包含该信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在检查这个。 将在美国时间周四返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPSM846C23、该器件已在260°C 的峰值温度、3倍回流焊和+5°C 的峰值温度容差下进行了测试。 由于该器件的结构、建议仅执行一次回流。 下面是有关电源模块的两个应用手册。 第二份报告包含背面回流的相关信息、不建议将其用于此处指定的模块。 如果在电感器朝下的情况下对器件进行回流焊、则电感器的重量将克服焊料的拉伸力、并会从电路板上脱落。  

    1. 电源模块 MSL 等级和回流额定值
    2. 电源模块焊接注意事项应用手册
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、IDE-SAN、

    感谢您的评论。

    我们之所以建议仅进行单次回流、即使器件已进行3次回流测试、只是为了避免器件发生背面回流?

    如果器件不存在背面回流、那么我们可以说是允许的最大回流电流的3倍吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:

    Tomoya 将对此进行检查并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、允许回流3次。