This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L-N:与 R1:470欧姆配合使用

Guru**** 2385750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L, LM317L-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053687/lm317l-n-usage-with-r1-470ohm

器件型号:LM317L-N
主题中讨论的其他器件:LM317L

您好、支持团队、

我的客户正在调查从 LM317L 直接替换为 LM317L-N LM317L-N 使用 R1=240欧姆、而 LM317L 使用 R1:470欧姆。 当 LM317L-N 使用 R1:470ohm 时是否存在任何问题?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    两个器件在调节引脚和输出引脚之间产生1.25V 的差分电压。 在 ADJ 引脚和 OUT 引脚之间使用470欧姆电阻将强制产生2.6mA 电流。 如果在电流源配置中使用器件、则可能低于稳定运行所需的最小电流。

    在 EC 表中、您可以看到最小电流为1.5mA 典型值、当输入电压介于3V 和15V 之间时最大电流为2.5mA;否则、最大电流为3.5mA 典型值5mA 最大值

    由于较高的最小 Iout 条件、 如果使用将消耗额外负载电流的 LDO、那么我不会看到任何问题、但是如果在电流源配置中使用、器件可能会退出稳定性。

    此致、

    John