主题中讨论的其他器件: TPS22916
对于我的应用、特定芯片(LM66100的 VOUT 侧)的电源电压可能来自板载电源(LM66100的 VIN 侧)或编程接头(LM66100的 VOUT 侧)。 使用编程接头时、主电路未通电、我希望确保电路的其余部分不会由编程接头电源反向供电(因此使用 LM66100)。 但是、当 VIN 端未上电时、我不确定 LM66100的运行情况、因为包含了未知的"逻辑"(与更简单的方法相比、如 Diodes Inc DZDH0401DW)。
因此、如果 VIN 侧保持未通电状态并且 VOUT 连接到非零电压电源、LM66100是否仍将充当二极管并防止任何(超出泄漏电流)返回到 VIN 侧? 或者、芯片是否需要一些电压(>=1.5V)才能正确钳制内部 FET?